This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C-Q1:DRV8316C 用于 BDC 电机控制

Guru**** 2948570 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8316C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1627673/drv8316c-q1-drv8316c-for-bdc-motor-control

器件型号: DRV8316C-Q1

您好!

我考虑使用 DRV8316C-Q1 来驱动 BDC 电机、主要是因为该芯片能够测量双向电流。 有两个开放式问题:

  • 我想以双极(锁定反相)模式操作电机、即在+/–24V 之间切换。 我是在 3x 还是 6x PWM 模式下操作两个半桥? 有哪些优点和缺点?
  • 数据表显示峰值电流为 8A。 但最大值是多少 可以在该应用中实现的连续电流?

非常感谢您的帮助。

此致、

Stefan