This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:使栅极电流可变

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1627529/drv8701-to-make-gate-current-variable

器件型号: DRV8701

大家好!

我们正在考虑引入 DRV8701。
是否可以获得有关以下内容的信息?
1) 我想更改栅极电流。 如何设置它?
2) 如果容量不足,可以使用缓冲电路吗?

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***-San:

    感谢您的发布。

    1) 我要更改栅极电流。 如何设置?

    IDRIVE 引脚可设置栅极驱动器电流。 请参阅 DRV8701 数据表的 20 页。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8701.pdf 

    2) 如果容量不够、是否可以使用缓冲电路?

    这是不可能的。

    此致、Murugavel