This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:DRV3901-Q1 数据表

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1627429/drv3901-q1-drv3901-q1-datasheet

器件型号: DRV3901-Q1

在哪里可以获得此芯片的完整数据表? 我正在寻找完整的文档 、包括命令说明、诊断以及有关如何正确使用它的指南。 我计划在设计中使用它、因此我希望确保具备实施和故障排除所需的一切资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅产品页面中的以下链接。 谢谢你。

    此致、Murugavel