This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316D-Q1:有关 MCF8316D-Q1 的 IPD 功能的问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D-Q1, MCF8316D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1627093/mcf8316d-q1-question-about-ipd-function-of-mcf8316d-q1

器件型号: MCF8316D-Q1
主题中讨论的其他器件: MCF8316D

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望在下一个项目中使用 mCF8316D-Q1。

该项目是汽车前面的主动式空气风门、如下所示。

image.png

如您所见、检测轴的位置非常重要。

因此、许多客户会检查采用有传感器算法的器件。

我想知道的是、IPD 与采用霍尔传感器的传感算法一样具有高精度。

此外、BLDC 电机还必须顺时针和逆时针旋转。

但我在数据表的第 45 页中看到了描述。

“IPD 可用于不允许电机反转的应用。“

我可以将 IPD 用于此类应用吗?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    IPD(初始位置检测)确定转子的电角位置、而不是机械角度。

    示例:4 极电机在每次机械旋转完成两个电气周期 (360°mechanical = 2 × 360°electrical、其中一个极对表示 360°electrical)。

    IPD 在应用换向信号之前检测转子位置、从而实现从零速有效生成扭矩。

    MCF8316D 实现四种启动方法:

    •对齐

    •双对齐

    •慢速首循环

    •IPD

    前三种方法应用预先确定的矢量、在旋转开始之前将转子定位在已知角度。 在对齐过程中、矢量力可在任一方向移动转子、直到实现正确对齐。

    IPD 提供准确的位置反馈、从而使算法能够立即应用最佳扭矩矢量

    谢谢、此致

    Venkatadri S.