This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8421:咨询 TI TC78H611FNG 替代器件 (O_EL)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1626913/drv8421-inquiry-regarding-ti-alternative-to-tc78h611fng-o_el

器件型号: DRV8421
主题中讨论的其他器件: DRV8847

您好的团队、

我们的客户目前正在使用 TC78H611FNG (O_EL)、我们收到了作为降低成本的潜在替代产品评估 TI 器件的申请。

从成本的角度来看、虽然在功能方面规定的数据可能略高于‑、但我们认为 DRV8421A 是合理的选择。 从功能的角度来看、 DRV8847 可能也适用。

话虽如此、如果您提出其他任何可降低成本的 TI 器件、我们将不胜感激。 目标成本约为 USD 0.15 然而、即使这一目标不能完全实现、仍可能有考虑的余地。

如果您有任何适合此要求的推荐器件、我们非常感谢您的指导。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:  

    因为这是价格讨论、请通过电子邮件与我联系并告知此申请。 k-doshi@ti.com。 

    谢谢、  
    Karan Doshi