This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:DRV8316C 的降压问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8316C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1627109/drv8316c-the-buck-issue-for-drv8316c

器件型号: DRV8316C

您好、

我们考虑使用 DRV8316C、我们不需要使用降压稳压器功能、并且我们可以设置 BUCK_DIS 来解决此问题、请告知引脚 SW_BK、GND_BK、FB_BK 的硬件电路、我们是否可以将这些引脚连接到 GND? 谢谢。

image.png

 image.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    按照数据表中的建议、即使不使用降压转换器电路、也应保持原位。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    好了、感谢您的支持。