This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316D:MCF8316D 调优支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D, MOTORSTUDIO, MCF8329HS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1627255/mcf8316d-mcf8316d-tuning-support

器件型号: MCF8316D
Thread 中讨论的其他器件: MOTORSTUDIOMCF8329HS

您好、

我尝试使用 LS-7060 直流离心式无刷风机电机来调整 MCF8316D 驱动器。 随附了数据表。  

LS7060.pdf 

我正在将 Motor Studio 与 MCF8316D 开发套件配合使用。 开发套件由外部电源供电、该电源运行 24V、具有 5A 电流限制。 Motor Studio 硬件设置中所述的开发套件硬件设置。  

我已尝试使用智能调优、但无法成功生成配置。 下面是我使用的参数:

Load:Load 或 No Load

额定电压:24V

额定电流:2-8A

额定转速:1345Hz

控制模式:速度模式

我尝试过的可选参数是否包括这些参数、都无法成功生成配置。  

相电阻:0.165 欧姆

相电感:0.074mH

BEMF 常量:始终为空

如果电流很高、则电机不会开启。 如果我将电流设置得较低 (3-4 A)、那么电机会在调优序列中导通、但速度不能超过约 60%、因此配置生成失败。 我得到的最常见错误代码是 HW_LOCK_LIMIT 或 BEMF_FAULT。

我还尝试了也总是失败的 MPET。  

如有任何帮助、将不胜感激。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。 电机可以旋转并可以以较低的电流和速度进行调优、但根据数据表值、电机无法成功运行。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过手动配置我拥有的寄存器、可以可靠启动、但当我尝试达到 75%以上的速度时、会得到 HW_LOCK_LIMIT。 启动、斜坡和开环似乎都很好、工作可靠。 闭环最大速度似乎在某处触发了一个限值、但我不确定是哪个限值。 更改电流限值不会改变该行为。  

    将 PWM 频率增加到 60kHz 确实让我以 80%的速度运行电机、但速度不稳定至 80%。 如果速度超过 80%、则会触发 DRIVER_FAULT、OCP、OCP_HC、CONTROLLER_FAULT、SPEED_LOOP_SATURATION 等故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我将详细介绍这一主题、并在今天提供答复。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多亏了更新、我手动浏览了所有寄存器、并让启动和速度控制正常工作。 唯一的问题是 MPET 无法正常运行、在此过程中信号似乎不稳定、因此永远无法成功完成。 它可以成功读取电阻和电感、但无法读取 BEMF。 我已经手动调优了 BEMF 和所有寄存器、以便电机可以工作、但 MPET 也可以工作、这会很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您是否查看过此常见问题解答链接:【常见问题解答】MOTORSTUDIO:SmartTune 常见问题解答?

    我还想推荐 MCF8329HS 作为大功率风机电机应用的替代器件。

    我们使用 SmartTune 继续使用 MCF8316D、但高于 6A 峰值的电流可能会触发热关断。

    您提到在较低电流设置下成功完成智能调优 — 正确吗? 如果是、请:

    1. 使用该 JSON 配置
    2. 增加 ILIMIT、HW_LOCK_LIMIT、SW_LOCK_LIMIT
    3. 相应地调整抗尖峰脉冲时间 (2uS)

    您能否共享低电流 JSON 文件?

    对于下一次 SmartTune 运行、请尝试以下参数:••最大电流:4A 最大速度:700Hz(额定频率的 50%)•目标:机械性能调优

    谢谢、此致

    Venkatadri S.