This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8263-Q1:电流检测延迟时间

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1628275/drv8263-q1-current-sense-delay-time

器件型号: DRV8263-Q1

您好的团队、

电流检测的延迟时间是多少?

客户希望知道调整算法的延迟时间。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    该时序将取决于 IPROPI 引脚上的负载(CAP、ADC 等)、因为这会延长 IPROPI 引脚的电压上升时间。 IPROPI 是一个电流镜、因此 IPROPI 上的电容越大、上升时间就越长。

    我们没有仅来自 DRV826x 器件本身的延迟规格、但在~10us 范围内是合理的。

    此致、

    Joshua