Other Parts Discussed in Thread: DRV8263-Q1
器件型号: DRV8263-Q1
尊敬的 TI 团队:
我将在独立模式下使用 DRV8263S-Q1(SPI 型号)来驱动执行器。 我想问 CONFIG 和 SPI_IN 寄存器内容是否在从休眠到唤醒的转换过程中持续存在、或者它们是否复位为 POR 默认值并且每次唤醒后都需要重新写入。
数据表在第 7.3.4.9 节(断电制动)中说明:
“EN_POB 逻辑状态被锁存、因此在睡眠模式下、即使内部数字逻辑复位、器件也会根据 EN_POB 位设置运行。“
这意味着内部数字逻辑(包括 SPI 寄存器文件)在睡眠期间会复位、并且 EN_POB 作为保留其值的特殊例外被调用(仅在保持 VDD 时)。
第 7.3.5.3 节(唤醒至待机)说:
“该器件通过初始化序列来加载内部寄存器并唤醒所有块。“
能否确认:
- 当器件从 SLEEP 模式转换为 STANDBY 模式(通过 nSLEEP)时、CONFIG1-CONFIG4、COMMAND 和 SPI_IN 寄存器是否会复位为其 POR 默认值? 或者、它们中的任何一个是否保留了睡眠前写入的值?
- EN_POB (CONFIG3 位 5) 是否是在整个睡眠周期中持续存在的唯一寄存器位((VDD 保持)?
- 在睡眠/唤醒周期 (nSLEEP 切换、保持 VDD) 与完整 POR((VDD 循环)之间、寄存器行为是否有任何差异?
提前感谢。