This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:开关损耗计算所需参数

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1629713/drv10983-switching-loss-calculation-required-parameters

部件号: DRV10983

请向我们提供计算开关损耗的参数、或者如果您有 DRV10983 计算开关损耗的 Excel 工作表、请与我们分享:

SRrise:上升期间的输出电压压摆率(V/秒)

SRfall:下降期间的输出电压斜率(V/秒)

VD:FET 体二极管正向偏置电压

tDEADrise:上升期间的死区时间(秒)

tDEADfall:下降期间的死区时间(秒)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshminarayana:

    该器件是 DRV10983 还是 DRV10983Q1?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 DRV10983

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢你。 我来收集此器件的压摆率数据并很快做出响应。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.