This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:BoosterPack XL 电机驱动器板与 LAUNCHXL‑F29H85X 的兼容性

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV7308EVM, LAUNCHXL-F29H85X, BP-AMC0106-LMG-MD, BOOSTXL-LMG2100-MD, LAUNCHXL-F2800137, LAUNCHXL-F280049C, DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1626948/f29h850tu-compatibility-of-boosterpack-xl-motor-driver-boards-with-launchxl-f29h85x

器件型号: F29H850TU
Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F29H85X、DRV7308EVM、 BP-AMC0106-LMG-MDBOOSTXL-LMG2100-MDLAUNCHXL-F2800137LAUNCHXL-F280049CDRV7308

大家好、我目前正在处理一个使用 LAUNCHXL-F29H85X 开发板的工程、该板配备双 BoosterPackTm XL 标准 80 引脚接口。

为了构建交流电机的无传感器控制平台、我计划评估各种电机驱动器扩展板、包括 DRV7308EVM、BP-AMC0106-LMG-MD、BOOSTXL-LMG2100-MD 和符合此接口定义的其他驱动器板。

我想确认上述所有具有标准 BoosterPack XL 接口的电机驱动器板是否都可以直接插入 LAUNCHXL-F29H85X 进行使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用  BP-AMC0106-LMG-MD、BOOSTXL-LMG2100-MD Booster Pack 对 LAUNCHXL-F29H85X 进行评估、因为它们遵循 BOOST-XL 标准。  请参阅 C29x 电机控制用户指南  2.2.4 BOOSTXL-LMG2100-MD 设置: F29x Motor Control SDK 通用工程和实验

    另一方面、 DRV7308EVM 与 LAUNCHXL-F29H85X 不兼容。  DRV7308EVM 使用 40 引脚 BoosterPack 标准接口(两个 2x10 引脚接头)、而不是 80 引脚 BoosterPack XL 标准。  

    C2000  LAUNCHXL-F2800137  此套件需要 LaunchPad、用于操作和监控 DRV7308 驱动器。  如果需要将 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 与 DRV7308EVM 配合使用、则应从 EVM 上移除 R2 和 R48、并使用 0 Ω 电阻器填充 R49 和 R50。 请参阅用户指南: DRV7308 评估模块用户指南

    如果您有任何问题或疑虑、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LAUNCHXL-F29H85X 与 DRV7308EVM 以及您提到的其他电路板兼容。 我们没有公共软件、因此需要调整 F280013x 到 F29H85x 提供的软件、包括从 C28x 到 C29x 的转换。

    此致、

    彼得