This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:需要合适的 TI 器件进行以下测试:"集成编码器直流电机驱动器+控制器""集成编码器步进电机驱动器+控制器"

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1630415/drv8873-required-suitable-ti-parts-for-integrated-encoder-dc-motor-driver-controller-and-integrated-encoder-stepper-motor-driver-controller

器件型号: DRV8873
Thread 中讨论的其他器件: DRV8434S

您好团队:

我希望您做得好。

我目前正在根据下面列出的要求选择合适的零部件、并希望您能支持推荐合适的零部件。 该项目与乳房摄影术系统相关。

之前的设计使用了基于 PWM 的电机驱动器 IC、其中 MAX10 负责编码器信号/位置控制、而 Kinetis K61 器件用作微控制器。

我们现在正在使用 i.MX95x 处理器重新设计球管头控制器板和准直器板。 作为此次重新设计的一部分、我们计划使用具有内置编码器支持的集成电机驱动器和控制器 IC、并移除 MAX10 FPGA。

该解决方案应支持:

  • 使用编码器反馈进行位置/速度控制
  • 替换之前设计中使用的外部 FPGA (MAX10)
  • 与 i.MX95x 处理器兼容的 SPI 接口
  • 高精度运动、适用于乳房摄影术管头和准直器应用
请告知我们此应用/要求是否还需要任何其他参数。

我们需要适合以下两种情况的部件:
•电机的额定功率
•需求

随附了现有的直流电机和步进电机数据表、供您参考。 1624E012S123 HES179B 16A.pdf  PKP224U09A.pdf 

我请求 TI 团队审核应用和要求、并为此设计推荐合适的集成器件。

期待您的建议。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    感谢您的问题。 我们有适合所需电机的集成电机驱动器。 请参阅下面的。

    具有 SPI 接口的步进电机驱动器 — DRV8434S、DRV8452S、DRV8461S

    具有 SPI 接口的直流电机驱动器 — DRV8873S、DRV8243S-Q1。 数据表中有多个直流电机。 您的应用中哪一列是电机? 如果可能需要更高的电流或电压、我们还提供其他直流电机驱动器。

    我们电机驱动器产品系列中的任何电机驱动器都没有用于 连接编码器的直接接口。 如果电机驱动器需要编码器接口、它通常连接到驱动电机驱动器的微控制器。 谢谢你。

    此致、Murugavel