This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:脉冲电压和电流额定值以及安全运行条件

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1626083/drv7308-pulse-voltage-and-current-rating-and-safe-operating-conditions

器件型号: DRV7308

大家好、我是基于 DRV7308 芯片进行设计的。 在电路上电期间、我可以看到芯片上发生了一些瞬态电压和电流。 在我的应用中、电路板完全上电后、电流小于 4A、电压也小于 450V。 对于芯片的脉冲电流额定值和临时电压额定值、我有以下问题:

1 — 在启动期间,在不到 1ms 的时间内、流经芯片的电流高达 10A。 是否有任何数据可以查看芯片是否可以接受此信息(芯片在启动时处于室温)?

2 — 同样,在启动期间,VM 上的电压高达 550V、芯片数据表中列出的直流 VM 最大值为 450V、GaN 阻断电压最大值为 650V。 我们能否提供一些数据来判断临时过压是否在芯片额定值范围内?

请注意、芯片未在进行开关、GVDD 可能会在启动期间断电或上电。

3-在我的设计中有一种情况、即低压电源 (GVDD) 不存在、但 VM 仍在 400V 左右、这种芯片安全情况是否存在、请注意、这种情况不是瞬态的、可能会持续数小时?

感谢您的响应以及任何有助于查看其他情况下脉冲电流和电压额定值的图表或图表。

此致、

Hamzeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    感谢您的提问!

    1 — 这是相电流吗? 如何衡量这一点? 是否已切换?  

    2 - 450V 是开关绝对最大电压、如果 FET 不进行开关、则 550V 处于器件的 650V 绝对最大额定值范围内。 此过压情况的持续时间是多久? 什么原因会导致启动时电压升高?

    3 — 器件未上电 (GVDD = 0V) 时存在 VM 不是问题。

    4A 是 GaN FET 用于在高温下处理的峰值电流、在室温下可高达 5A。 但是、正确管理散热注意事项非常重要。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony 的快速回应。 以下是我的回答:  

    1 — 是的,该电流仅在一个相位中发生,而 GaN 处于关断状态、并在第三象限导通、以便为 VM 和 GND 之间的电容器充电。 FET 无开关。 根据我正在进行的仿真、该脉冲电流可持续大约 250us。

    此过压持续约 250uS。 原因是启动时的 LC 谐振。

    3-感谢您的确认。

    谢谢你。

    此致、

    Hamzeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    DRV7308 是否用作交流转直流整流器、其中交流输入连接到相位输出 (OUTx)、然后 VM 从相位进行整流? 如果是这样、一个相位上是否为 120V、第二个相位上是否有 120V 的相位差、那么第三个相位是否使用了? 如果您未将其用作交流整流器、那么您能否提供更多详细信息、说明电流如何在上电时从输出流向 VM、以便为 VM 电源电压充电?

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    由于某些信息对我们很敏感,有没有办法向您发送 更多的细节和资料隐私?

    此致、

    Hamzeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    很抱歉、我没收到这个回复。 我将私下向您发送信息、我们可以继续进行讨论。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    我还在等待您的消息、我想知道如何连接。

    此致、

    Hamzeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hamzeh、我通过 e2e 向您发送了一个朋友申请、如果您能接受该申请、我可以向您发送消息。

    此致、

    Anthony Lodi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    我尝试了多次接受朋友的请求,但没有发生任何事情,当我尝试连接到你. 快速搜索建议清除缓存和切换浏览器爬虫程序无帮助。 您是否可以向我们公司的联系信息发送电子邮件并注明我的姓名? 地址是: info@neuroneicworks.com。 如果您有任何其他解决方案、请告诉我。

    此致、

    Hamzeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    当然、我可以通过电子邮件向贵公司发送电子邮件、以便继续通过电子邮件进行讨论。

    此致、

    Anthony Lodi