This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:DRV8718 VCP 驱动能力

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1, DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1631066/drv8718-q1-drv8718-vcp-drive-capability

器件型号: DRV8718-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: DRV8703-Q1

TI 专家大家好:

我的问题与 DRV8718 引脚 37-VCP 的外部驱动能力有关。

设计人员可以使用该引脚(电荷泵)驱动电源中的外部反向 N-MOS。

 我的问题是、使用该引脚可以驱动多少个外部 N-MOS 电源? 关键问题是、如何计算该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xia:

    感谢您的问题。

    DRV8718 引脚 37-VCP 的外部驱动能力。

    请参阅数据表中的下面内容。 电流能力取决于 PVDD 电源电压。 对于三倍器模式下高达 30mA 的 12V 应用是能够实现的。 较高的持续电流负载将降低其输出电压。

    从设计人员处、我们可以使用此引脚(电荷泵)驱动电源中的外部反向 N-MOS。
    使用此引脚可以驱动多少个电源中的外部 N-MOS? 关键问题是、我应该如何计算此值?

    NMOS 栅极开关电流仅在 NMOS 栅极充电期间用作 VCP 负载。 充电完成后、不再有电流负载。 以下最佳实践可更大限度地减小 VCP 上的总负载。

    1.打开反极性保护 NMOS、而没有电桥输出 MOSFET 主动开关。 在此期间、VCP 仅承受外部负载。

    2.反极性 NMOS 完全开启且稳定后,您可以激活桥输出。

    3、如何计算能驱动多少个 NMOS ? 本应用手册是一个很好的参考资料、即 https://www.ti.com/lit/an/slva835a/slva835a.pdf。 有一个采用 DRV8703-Q1 一款类似但驱动电平较低的栅极驱动器的计算示例。

    我们在 DRV8718-Q1 EVM 中使用以下架构。 EVM 原理图和布局文件可从 EVM 网页 https://www.ti.com/tool/DRV8718S-Q1EVM 下载。  

      

    您计划使用多少个外部 NMOS? 理想情况下、我们建议将其保留为驱动 DRV8718-Q1 的驱动器。 我见过使用两个外部 NMOS 的应用没有出现问题? 请记住、VCP 的主要用途仅用于驱动电桥的 MOSFET。  

    此致、Murugavel