This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256:DRV8256E 在第二次激活时更改衰减模式

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1631104/drv8256-drv8256e-changing-decay-mode-at-second-activation

器件型号: DRV8256

您好:

Im 在设置 DRV8256E 的衰减模式时遇到问题。 我将 DECAY 引脚硬接线到 DVDD 节点、以便进行“智能调优纹波控制“。

然而、此衰减策略仅在上电后首次激活负载时才有效。 在第二次激活(EN 信号上升)时、衰减策略更改为 “混合衰减“。

电源电压和 DVDD 节点均稳定、激活期间没有骤降。 nSleep 引脚直接连接到 VM 节点。

是否知道为什么会发生这种情况?

根据我从数据表中了解到的、将 DECAY 引脚连接到 DVDD 应该可以。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的发布。

    我的问题是 — 衰减模式是否仅在上电/复位时设置、或者您是否应该能够在运行时更改衰减模式?
    我目前正在提供一些运算放大器(电流预算低于 1.2mA)、如果该参数设置只能影响 DVDD/功率衰减、

    DVDD 内部稳压器旨在支持内部数字电路和连接到 DRV8256E 引脚的额外超低电流外部上拉电阻。 它不得用于为任何其他外部电路供电。  外部 1mA 负载很可能会拉低 DVDD 电压并导致不正确的衰减设置。

    所有外部负载电路均处于活动状态时的 DVDD 电压是多少 — 上电或从睡眠状态唤醒时的示波器捕获有助于调试? 对于我们的大多数器件、衰减模式应该能够在运行时改变。 我确认一下、然后重新启用此器件中的此功能。   

    此致、Murugavel