This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820:芯片标识差异 — MPN:TPS543820

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1630902/tps543820-die-marking-differences---mpn-tps543820

器件型号: TPS543820

您好专家、  

 

美好的一天  

 

您能否检查并告知由于系列器件相同、裸片标记中的以下不同数字是可以接受的?  

检查中没有问题只是想与您澄清和确认这些零件属于 MPN  

TPS543820?  

 

期待您的支持。  

 

image.png

 

期待您的宝贵支持。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对这个问题感到困惑。 最后一张照片是在哪里拍摄的 — 这是 X 射线吗?

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carson、  

    在脱硫过程后、我直观地显示了芯片标识存在细微差异、如下图所示  

    除此之外、X 射线是一致的、标记是可以接受的。  

    请提供建议。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj,

    我已确认这是此器件可接受的芯片标识。

    谢谢、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carson、  

    感谢您的确认和支持。  

    祝你度过美好的一天!!