This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:自动扭矩相关查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8452, DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1631956/drv8462-auto-torque-related-query

器件型号: DRV8462
主题中讨论的其他器件: DRV8452

您好、

我将步进电机与 DRV84622 驱动器用于一个包含平移和倾斜轴的云台工程。 内置齿轮箱以增加扭矩、两个轴的运行速度为每秒 0 至 60 度。 该速度可在运行时根据用户输入动态调整、而有效载荷保持恒定。

我的主要问题是、在速度动态变化的系统中实现自动扭矩 (ATQ) 功能是否可行。

链接:使用 DRV8452 和 DRV8462 实现系统效率提升  

在本文档中:  

设置学习例程参数时需要考虑以下几点:

•建议在最大工作电流的 30%至 50%之间选择初始电流电平。

•最终电流电平不得超过 255、并且可以在最大工作电流的 80%和 100%之间选择。

•电流波形失真(由于高速或低电源电压)会导致 ATQ_LRN 参数读取不正确。 应从观察到波形失真的电流中选择学习电流电平。

•ATQ_LRN_CYCLE_SELECT 的值较低、可加快学习速度。 但是、在易受噪声影响的系统中、较高的 ATQ_LRN_CYCLE_SELECT 会导致更稳定的 ATQ_LRN 参数值。 •当电机达到稳态速度后、应进行学习。

•如果电机发生变化或电机速度变化±10%、则应进行 Re 学习  

鉴于我的应用涉及用户驱动的连续速度变化、我想了解是否仍然可以有效使用自动扭矩功能、并考虑±10%重新学习的建议。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    ]我的主要问题是在速度动态变化的系统中实现自动扭矩 (ATQ) 功能是否可行。
    [quote userid=“506329" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1631956/drv8462-auto-torque-related-query

    如果电机发生变化或电机速度变化±10%、则应进行 Re 学习  

    鉴于我的应用涉及用户驱动的连续速度变化、我想了解是否仍然可以有效使用自动扭矩功能、并考虑±10%重新学习的建议。

    [/报价]

    如果速度变化超出此范围、则自动扭矩功能可能不适用。 环路和算法所需的参数随电机转速的变化而变化。 它适用于任何具有恒定运行速度的系统。 谢谢你。

    此致、Murugavel