This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962VEVM:DRV91670 认证

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1630549/drv8962vevm-drv91670-approval

器件型号: DRV8962VEVM
主题中讨论的其他部件: DRV91670

获得 DRV91670 电机驱动器访问许可的流程是什么。 根据其他论坛帖子、这似乎是一个定制专有器件、需要 NDA 才能访问文档和申请样片。  您可以让销售人员联系我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    不建议将 DRV91670 用于新设计。 您能分享您的电机控制要求、以便我们可以推荐替代器件吗? 请接受我朋友的请求、我将提供销售联系信息。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在寻找具有以下特性的驱动程序:


    -霍尔效应转速计反馈输入

    -触发速度控制输入  

    - 600 瓦以上  

    -电流限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我正在内部检查有关您的请求,将尽快回复您。

    谢谢、

    Dhinesh