This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:开关损耗计算和 Ciss 参数

Guru**** 2951790 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1630926/drv7308-switch-loss-calculation-and-ciss-parameter

器件型号: DRV7308

尊敬的团队:  

 

我有与 DRV7308 器件相关的问题:400Vdc 工作电压、0.25A 额定电流、输入功率 130W。  
1.如何计算 DRV7308 的开关损耗?
2.规格缺失了 GaN FET 的 Ciss 和 Coss 参数,您能提供吗?

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队、有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    感谢您的提问、很抱歉耽误您的时间!

    1.  TI.com 上提供了 DRV7308 的功率损耗计算器;  此计算器分析了以下损耗:导通损耗(基于 Rdson 和 RMS 电流并考虑温度和硬开关对 Rdson 的影响)、开关损耗(考虑开关能量仿真,FET 开关数量、I/V 重叠损耗和开关频率)、第三象限操作损耗(死区时间期间)、以及为输出端的额外 PCB 寄生电容充电而产生的损耗。

    2.这些是我们不提供的信息,您能帮助我理解为什么需要这些信息?

    此致、

    Anthony Lodi