This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350H-EVM:ESD 测试期间的 DRV8350RH 栅极驱动器故障锁存

Guru**** 2924860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1631090/drv8350h-evm-drv8350rh-gate-driver-fault-latching-during-esd-testing

器件型号: DRV8350H-EVM

您好:

我们对伺服驱动器进行了 ESD 测试。 我们使用的是 DRV8350RH、它不是 SPI 器件。 当对执行器主体施加 ESD 时、栅极驱动器故障锁存、伺服在 8KV 接触放电和空气放电时均关闭。 执行器主体和 PCB 由金属支架连接、但采用绝缘方式。 无论如何、虽然我们不知道确切的路径、但 ESD 似乎正在进入电路板。 我们的通过条件是伺服机构不得关闭、但由于栅极驱动器故障经常锁存、我们遇到了问题。 您能推荐任何解决方案吗? 除了使栅极驱动器故障条件不太敏感的方法外、我想知道是否还有其他方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Johnson、

    您是否能够分析触发了什么故障? 或者哪些引脚出现电压尖峰?

    我们有一个有关使用硬件器件检测故障的常见问题解答:

     【常见问题解答】使用硬件型号器件调试故障 

    通常、我们的器件仅符合 DS 中指定的 ESD 等级:

    这是 IC 引脚层面的问题、而不是系统层面的问题。 通常、客户会添加系统级 ESD 保护二极管来保护系统免受 ESD 浪涌攻击。

    此致、

    Akshay