This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:有关 DRV2624 路线图和 E2E 支持可用性的问题

Guru**** 2949620 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1631363/drv2624-question-about-drv2624-roadmap-and-e2e-support-availability

部件号: DRV2624

您好:

我们想问一下 DRV2624。

我们的理解是、此产品类别中的 DRV2624 之后不再发布任何新产品、但我们想确认这一点以防万一。

请您就以下几点提出建议?

  1. DRV2624 在路线图上是否有任何较新的器件或后续产品?
    如果路线图详细信息无法完全披露、任何可公开共享的信息都将受到欢迎。
  2. DRV2624 产品是否仍然可以通过 E2E 论坛获得支持?

我们感谢您的指导。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、  

    没错。 在过去几年中、DRV2624 之后的产品类别不再推出任何新产品。  

    我们将在今年第三季度晚些时候发布一个新的 LRA/ERM 驱动器。  

    是的、DRV2624 仍然通过 e2e 论坛提供支持。