This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:过流检测

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1629708/drv8870-over-current-detection

器件型号: DRV8870

尊敬的 TI 团队:

多年来、我们的一款产品使用了 DRV8870 器件、

它驱动的是小型直流电机。

DRV8870 以 24V 的电压受支持、其命令位于其 2 个输入 (IN1 和 IN2) 上的开/关 0_5V 信号、以移动电机进行 2 次旋转。

检测电阻为 1 Ω、Vref 为 3V、这表明偏差到大约 300mA 的电流限制。

我们可以在电机运行的器件中观察到该现象、在电机旋转开始时、输出 OUT1 或 OUT 2 会导通和关断、以“将电流调节“到 300mA 大约 200ms。

这是很好的工作多年,但我们现在有麻烦,电机不启动它的旋转.

我们观察到、DRV8870 希望直接进入过流限制周期、在重启和再次关闭之前具有 3ms 的关断序列。

我们有一批具有这种行为的电路板。 在检查过程中、我们注意到、开始旋转的一种方法是将检测电阻分流。 但我们无法解释这种行为。

您是否知道对 DRV8870 设计的一些修改可以解释这一点、并需要进行哪些修改?  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请允许我们有时间进行回顾、我们将在一到两天内回复您。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最近未更改此设备。 您何时第一次发现此问题? 您是否有功能正确的最新批次? 如果您能在某些器件的顶部符号上给我发送一个批次代码列表?  

    此致、
    Jason Abell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    事实上,系统工作了很多年(与以前的驱动程序?), 而不是现在。

    我注意到“不工作“设备的标记:  

    I  8870

    I   TI49M

    I  A6K1

    为了进行比较,我们还注意到一个功能设备的标记:  

    I  8870

    I   TI 23A

    I   P2F764

    我们的批次大约是 30 块板、我们注意到大多数板上的行为不正确(可能一两块板看起来是正确的)。

    此致

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    通过分流(旁路)检测电阻、您将禁用过流检测

    您能详细描述一下所驱动的负载吗?

    1 欧姆感测电阻是什么类型和配置?

    另外、您能否将 Vref 增加到 5V、看看这是否有变化?



    谢谢您、

    Jason Abell