This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z-Q1:RTCA 执行 254 dal B

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1632517/mct8316z-q1-rtca-do-254-dal-b

器件型号: MCT8316Z-Q1
主题中讨论的其他器件: MCT8316Z

我们正在为商业飞机开发一个执行器,它有一个使用 6 步换向的 BLDC 电机。 我们只需要基本功能(换向,启用/禁用、电流限制和 PWM 设置)、我们需要将这些功能集成到芯片和 FET 中。 它是一个 28V 直流电动机、最大电流为 2.0 安培 您是否对任何控制芯片和 DAL B 有任何体验

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您是否参考了 DAL B 认证要求? 这是否需要在系统级别或元件级别实现?

    MCT8316Z 符合电气规格、

    谢谢、此致

    Venkatadri S.