This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881PEVM:浪涌电流

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1632498/drv8881pevm-inrush-current

部件号: DRV8881PEVM
Thread 中讨论的其他部分: DRV8881

你好。 我有一个 DRV8881P 驱动器、其中 AVREF 和 BVREF 直接连接到 V3P3、TRQ0 和 TRQ1 直接连接到 RTN。 AiSEN 和 BiSEN 电阻为 250m Ω、可将电流限制设置为 0.8A。
允许的浪涌电流是多少? 我在数据表中找不到这方面的良好解释。

如果我希望在 1 节以下的情况下允许 1.14A 的浪涌电流、要实现这一目标、需要在检测电阻上改变什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的问题。

    我有一个 DRV8881P 驱动器、其 AVREF 和 BVREF 直接连接至 V3P3、TRQ0 和 TRQ1 直接连接至 RTN。 AiSEN 和 BiSEN 电阻器为 250m Ω[/报价]

    您提到 TRQ0 和 TRQ1 连接到 RTN、即 0V、正确。 基于此、Itrip =(3.3 * 100/100)/(6.6 * 0.25)= 2A 不是 0.8 A  

    如果我想允许 1.14A 的浪涌电流持续时间小于 1s、我需要更改检测电阻来实现这一目标?

    您的电流设置可能允许在没有 Itrip 的情况下产生高达 2A 的浪涌电流。 除此之外、DRV8881 还具有过流保护功能、IOCP 阈值最小值为 2.5A。 如果浪涌电流超过 2.5A、器件可能会进入过流保护 OCP 模式。 但是、如果在驱动电机或电感负载时将 Itrip 设置为 2A、则 Itrip 会将电流限制为此值 2A。 浪涌电流不会超过设置的 Itrip 值。

    此外、必须确保热性能、驱动器系统能够支持具有所需浪涌电流峰值和持续时间的功耗。  

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。
    因此、如果电流尖峰为 2.2A、器件会允许该电流尖峰、因为它未达到 2.5 分钟的限值。 但是、一旦电流变为 2.5A、该器件就会将电流限制为 2A。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当 Itrip 设置为 2A 且具有电感负载时、即使存在浪涌电流或电机失速电流、电流也绝不会超过 2A。 如果发生短路、例如驱动电机时短接至 GND 、则电流调节 Itrip 不会限制、因为这是非电感负载。 在这种情况下、如果短路电流> IOCP 且持续时间超过 tOCP、器件将进入过流保护模式。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我检查了是否理解器件在电流限制方面的工作原理正确。

    基本上、我具有低电流负载、但浪涌时它会尖峰到 1.2A 左右、持续时间<1s。 如果我们更改检测电阻、使限制为 0.8A、器件是否仍能够支持我的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    负载是多少? 我们需要这方面的更多信息。 数据表中所述的 Itrip 行为仅适用于 BDC 电机、螺线管或类似的电感负载。 如果负载是纯阻性负载,该行为将完全改变 — Itrip 将不能限制电流、或者如果是电容性相同、则该行为将不起作用。 如果您能向我们提供载荷的详细信息、我们可以分析。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该负载是螺线管。 我们还使用电机负载、因此最好在两种应用中都了解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于这两个负载、假设它们类似于典型的 L/R 时间常数值、大约为 1ms 或更高、则 Itrip 将限制最大负载电流。 对于螺线管和有刷电机、建议采用慢速衰减。

    浪涌电流(顶部两个图像)将限制为 2A(底部两个图像)、如本 数据表 第 32 页所示。

    此致、Murugavel