This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:nSCS 的内部上拉电阻器

Guru**** 2949930 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1631266/drv8334-the-internal-pull-up-resistor-of-nscs

器件型号: DRV8334

你好、团队

我计划在 DRV8334 的 SPI 通信线路中添加阻尼电阻器。

nSCS 端子在前置驱动器内部似乎有一个上拉电阻器、但其电阻值是多少?

image.png

谢谢、Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Saito:

    我不确定该上拉电阻器的 阻值、但我看到客户使用 10 至 100 欧姆的阻尼电阻器、而不会出现任何问题。

    此致、

    Yara