请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8316-Q1
我们使用贵公司的 DRV8316R-Q1 电机驱动器 IC。正常运行期间、其电源引脚 VM 为 24V。当电源关闭时、在关断瞬间测得的静态电流接近 0uA。由于电源上有一个大电容、电压下降缓慢。当电压降至 12V 时 (这仍然持续存在)、静态电流上升至 59uA 并保持在该电平。您能否帮助确认电流最初接近 0uA 但最终会增加的原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: DRV8316-Q1
我们使用贵公司的 DRV8316R-Q1 电机驱动器 IC。正常运行期间、其电源引脚 VM 为 24V。当电源关闭时、在关断瞬间测得的静态电流接近 0uA。由于电源上有一个大电容、电压下降缓慢。当电压降至 12V 时 (这仍然持续存在)、静态电流上升至 59uA 并保持在该电平。您能否帮助确认电流最初接近 0uA 但最终会增加的原因?
尊敬的 Zhou:
对延迟深表歉意。 看起来 Shelly 在这里问了同样的问题:
请尽管回复该主题、我将关闭这个主题。
此致、
Yara