This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328AEVM:DRV8328AEVM 不会连接到 DRV8328A EVM GUI

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8328AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1631110/drv8328aevm-drv8328aevm-wont-connect-to-drv8328a-evm-gui

器件型号: DRV8328AEVM

MSPMOG-DRV8328AEVM-GUI 无法连接到 DRV8328AEVM。 我将 TI LaunchPad F280049c 连接到 DRV8328AEVM。 连接失败错误为:错误:连接失败:CS_DAP_0:初始化仿真器时出错:(错误–260 @0x0)。 有时连接错误为:错误:连接失败:操作在“Cortex_MOP"上“上中止

器件在设备管理器中显示为:XDS110 Class Application/User UART (COM4) 和 XDS110 Class Auxiliary Data Port (COM5)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我使用一个 USB 集线器和一根非常短的 USB 电缆连接到 LaunchPad F280049c。 即使我可以连接、也无法旋转电机、甚至无法尝试旋转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrencem:

    根据我的理解、 MSPMOG-DRV8328AEVM-GUI 只能与 MSP 板一起使用、而不能与 LaunchPad F280049c 一起使用

    请使用我用粉色指出的 GUI。

    此致、

    Yara