This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:默认模式

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1631920/drv8334-default-mode

器件型号: DRV8334

DRV8334 是否可以在没有初始配置的情况下运行? 它在配置前是否具有默认模式? ‑是、它在上电时的状态是什么?

Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    可以在 SPI 寄存器的“复位“列中找到默认配置

    这是其中一个寄存器的示例

    此致、

    Yara