This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705S-Q1EVM:电源电压高于& quot;绝对最大额定值& quot;

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1632029/drv8705s-q1evm-voltage-supply-above-absolute-maximum-ratings

器件型号: DRV8705S-Q1EVM

  • 我们在方向盘加热项目中使用 DRV8705。 电源的工程要求为 24V (16V 至 32V)。DRV8705 的电压电源是通过一个在电压高于 33V 时切断电池电压的电路对齐的。  问题在于加热垫短路。 当 VBAT 发生对加热垫 N 短路时、DRV8705 会激活过流保护。 因此、功率晶体管将关闭。 来自短路导线和 MAT 的能量会将高侧晶体管传递到 DRV8705 电源 (VBATP )。

  • Schematic.xlsx 

我们关注的是 IC 的损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marian:

    感谢您发送编修。

    [引述 userid=“549217" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1632029/drv8705s-q1evm-voltage-supply-above-absolute-maximum-ratings
    • 我们在方向盘加热项目中使用 DRV8705。 电源的工程要求为 24V (16V 至 32V)。DRV8705 的电压电源是通过一个在电压高于 33V 时切断电池电压的电路对齐的。  问题在于加热垫短路。 当 VBAT 发生对加热垫 N 短路时、DRV8705 会激活过流保护。 因此、功率晶体管将关闭。 来自短路导线和 MAT 的能量会将高侧晶体管传递到 DRV8705 电源 (VBATP )。

    • Schematic.xlsx 

    我们关注的是 IC 的损坏

    [/报价]

    这绝对是一个问题。 在 VDS 过流跳闸点短路期间、短路电流可能非常高。 由于快速的 di/dt、路径中的电感会导致高电压 (V = L * di/dt)。 这是系统行为。 超过绝对最大值 电压可能会对器件造成永久或部分损坏。 适当的缓解措施应该有所帮助。 我注意到输出和轨上有 TVS 和齐纳二极管。 为什么它们没有钳位在 33V?  

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的回答。 您 是对的、将产生高电压。 TVS 二极管正在钳位(没有二极管时,电压会上升到 300V-400V、具体取决于 VBAT 电压电平)、但对于反向关断电压为 33V 的 TVS 二极管、钳位电压很高(约 50V)。  

    此致

    Marian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marian:

    [引用 userid=“549217" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1632029/drv8705s-q1evm-voltage-supply-above-absolute-maximum-ratings/6293374 ]、但对于反向关断电压为 33V 的 TVS 二极管、钳位电压较高(约 50V)[/报价]

    也许它们需要种类别的 TVS 来吸收更多的能量焦耳、在这种情况下、钳位电压可能会更低且更接近额定 33V。否则必须采用其他减轻过电压的方法。 谢谢你。

    此致、Murugavel