This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:示例代码

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, DRV8353, DRV8363-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1634825/drv8353f-example-code

器件型号: DRV8353F
主题中讨论的其他器件: DRV8353、MSPM0G3507、 DRV8363-Q1EVM

您好的团队、

我们有基于 ARM 控制器的示例代码吗?

我的客户希望这有助于他们快速开发。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    不适用于 DRV8353。

    我使用 DRV8363-Q1EVM 时最接近的是 MSPM0G3507 的无传感器 FOC 代码。

    请告诉我这是否对客户有用。

    谢谢、

    Joseph