This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801A-Q1:背馈?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8801A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1634526/drv8801a-q1-backfeeding

器件型号: DRV8801A-Q1

是否可以反馈到 DRV8801A-Q1 的输出引脚? 输出是否为高阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    当器件处于睡眠或禁用模式时、所有四个 FET 都处于关断状态、负载将看不到任何驱动输出。 但是、这并不意味着 OUTx 在此期间可能不会真正处于高阻态。 可能还有额外的电路来确保 HS-FET 在 LS-FET 关断时保持关断、以避免 OUTx 出现未定义的悬空情况、并可能在电桥禁用时随机导通 HS-FET。 没有表征和定义两个 HS-FET 对这些电路的反馈效应。 因此、 不建议为此驱动器使用反馈。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的示例中、除 OUTA 和 OUTB 外、驱动器上的每个引脚都将悬空。 假设 H 桥处于未定义的条件、我相信唯一的风险是两个 HS-FET 或两个 LS-FET 都导通、这会导致背馈短路、而不是损坏驱动器。 这是否是正确的假设?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    在我的例子中、除 OUTA 和 OUTB 外、驱动程序上的每个引脚都将悬空。 [/报价]

    这是否也包括 GND?  

    [引用 userid=“693850" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1634526/drv8801a-q1-backfeeding/6301925 ]我认为唯一的风险是、如果两个 HS-FET 或两个 LS-FET 都导通、这会导致背馈短路而不是损坏驱动器。 这是否是正确的假设?

    我们不能肯定地说。 对于启动器、无论 OUTA 和 OUTB 上发生什么反馈、都将通过体二极管进入 VBB 和 GND、并为驱动器供电。 根据输入条件、驱动器可能会导通 FET、可能会发生短路。 超过绝对最大值 OUTA 或 OUTB 上的规格也可能会损坏器件。  

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 是的、甚至是地面。 该计划是从外部为电机供电以协助安装、但我们不是通过 OUTx 引脚为电机供电、而是最终通过驱动器为电机供电。 当然、这会更复杂一些、但我相信从长远来看会更好。