This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434A:航天级步进电机驱动器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8351-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1634723/drv8434a-space-rated-stepper-motor-drivers

器件型号: DRV8434A
主题中讨论的其他器件: DRV8351-SEP

您好:

 

请问是否有任何计划中的航天级步进电机驱动器?

我可以找到 DRV8351-SEP:40V 三相 BLDC 栅极驱动器、但找不到任何航天级步进电机驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sakakibara-San、

    我可以问您是否有任何计划的额定空间步进电机驱动器?

    这不在我们当前的 2026/27 路线图中。 谢谢你。

    此致、Murugavel