This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:RREF 值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1621389/drv8885-rref-value

器件型号: DRV8885
主题中讨论的其他器件: DRV8424

您好的团队、

这里描述 RREF = 18 至 132K Ω。 image.png

【问题】
我们是否可以使用 15k Ω 作为 RREF? 或者 RREF 值是否有推荐范围?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    RREF = 18 至 132kΩ 是 RREF 的建议范围。 该范围将满量程电流设置为不大于 1.67A、这是该器件的安全工作区。 在 RREF 上使用 15kΩ 会将满量程电流设置为 2A、这非常接近该器件的过流保护阈值 (IOCP = 2.3A)、这可能导致 OCP 意外跳闸或可能影响热性能。

    如果需要更大的满量程电流、那么 DRV8424 可能更适合。 它具有 4A 的 OCP、能够驱动高达 2.5A 的满量程电流。  

    https://www.ti.com/product/DRV8424  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    谢谢你。

    客户的目标是通过两相激励实现 1.23A 的电流。
    如果 RREF 为 18k Ω、则可以流动的最大电流仅为 1.18A (1.67 x 71%)。
    但是、从器件额定值的角度来看、不建议这样做。

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    是的、是这样。

    使用 RREF = 15kΩ 可能会将 VRREF 设置为超出建议的运行条件。  

    为什么他们不能使用 RREF = 18kΩ 并将 TRQ 设置为 Hi-Z (75%) 来使满量程电流达到 1.25A?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    如果 TRQ 为 75%、那么  两相励磁的满量程电流是否为 0.887A (1.25 x 71%)?
    我有错、请告诉我。

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    我明天在实验室的 EVM 上验证一下。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    一如既往的感谢。
    我期待收到您的回复。

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    是的、是这样。 使用 两相激励(全步进)将最大全步进电流设置为 71%、因此当 TRQ 为 75%时、 可以观察到 0.887A 的电流。  

    如果客户使用 RREF = 18kΩ 且 TRQ 为 100% (在两相激励(全步进)中)、应给出大约 1.18A 的电流。

    电流精度要求是多少?  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    这种理解是否正确?

    当该模式为两相励磁 (71%) 时、 即使 RREF 为 15k Ω、  
    IFS 为 1.42A =30k Ω/15k Ω* 100%(TRQ)*71%、这对于 OCP 阈值 2.3A 有足够的裕度。

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    是的、是这样。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    这些波形似乎没有任何问题。 由于电流 处于建议运行条件范围内、因此该操作看起来良好。  

    此致、

    David