This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625EVM-CT:DRV2625EVM-CT;MSP430 芯片烧毁。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1633383/drv2625evm-ct-drv2625evm-ct-msp430-chip-burned-out

部件号: DRV2625EVM-CT

我认为在测试触发引脚 (J17) 时 MSP430 已烧毁。

我想购买该 MCU、作为替代产品进行安装、然后再次刷写固件以使电路板正常工作。

我对 TI MCU 不太熟悉、因此请提供一些建议。

1. MCU 的确切型号是什么?

2.我需要固件。

3.我没有 MSP430 编程器,如果我买了便宜的发射器板连接它,它会起作用吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    可以在 DRV2625EVM 用户指南 BOM 列表中找到 MCU 模型。  固件可通过  Haptic Control Console (HCC) 软件获取。  

    是的, 发射板工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~! Chen、

    非常感谢您的快速答复。

    1.我是否只需要使用启动板刻录“DRV2625EVM-CT-1p10.txt"文件“文件?

    2.用新的空白 MCU 替换后,是否有可能使用 Haptic Control Console (HCC) 软件刻录? (是否可以不使用发射器板来刻录它?)

    感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 可以–在 DRV2625EVM 上安装全新 MSP430 后、您只需将套件随附的固件加载到 MCU 上、即 DRV2625EVM‑CT‑1p10.txt添加到工程

    2) 否–Haptic Control Console (HCC) 无法写入 DRV2625EVM‑CT‑1p10.txtEVM 上的 MSP430 读取固件。 HCC 仅与 I²C 的‑Running Control‑Tool 固件‑USB(或<eps>)对话、并可上传 WAVE 表单、更改设置等 EVM 上的 MSP430 具有的尺寸 无引导‑加载程序 这将允许“拖放‑和‑拖放“闪存、因此是一个 硬件编程器 (启动板,MSP‑FET、EZ‑FET、兼容的 LaunchPad 等)是首次将任何代码放入 MCU 的闪存中所必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我很理解。  
    你是最棒的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、抱歉。 您能告诉我这件事吗?

    “MSP430F5510IZQE"已“已停产。

    您能告诉我更换部件的情况吗?

    从任何情况下、下图中的“MSP430F5510IZXH"能否“能否正常工作?

    它被列为不同的封装类型、但我认为应该是正确的。

    我很抱歉问这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个耻辱,但我想我必须放弃。

    似乎我不能买到芯片、它们只能散装销售。

    感谢你的帮助。