This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873:询问 BLDC 电机应用中异常启动电流持续时间。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV11873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1634177/drv11873-inquiry-regarding-abnormal-start-up-current-duration-in-bldc-motor-application

部件号: DRV11873

您好:

我们目前正在调查净水器应用中所用 BLDC 电机驱动器的现场故障。

在根本原因分析过程中、我们监控了输入/输出波形、以识别潜在的噪声或浪涌问题。 我们在为期 3 天的连续负荷试验中观察到间歇性异常启动电流行为。

1.观察结果:

  • 正常运行: 启动电流通常在达到峰值 0.05s 时为 1A(最大值)

  • 异常问题: 在重复性测试期间(3 天内发生 3 次)、 1A(最大值)峰值电流持续时间延长至 0.5s

2、技术分析: 根据波形测量结果、FET 在启动期间似乎在整个 0.5s 内保持导通(导通)状态。 我们怀疑这种延长的高电流状态会导致热应力并最终导致 FET 烧毁、这与现场故障症状一致。

3.请求:

  • 请查看随附的启动电流波形、并确认是否持续时间 ( 在 1A 时为 0.5s ) 处于设备可接受的工作范围内。

  • 您能否提供对可能导致启动电流持续时间延长的条件或内部逻辑状态(例如失速检测,栅极驱动器行为或 BEMF 检测问题)的技术分析?

有关更多详细信息、请参阅随附的波形文件。

Report.pptx 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    感谢您非常清楚地描述问题并分享 PPT。
    如果此条件可以重现、我也希望查看 A 相的电压波形以及电流。
    DRV11873 在启动期间以 100%占空比启动、此状态称为开环。
    只要 BEMF 不足以切换到闭环、器件就会继续以 100%占空比旋转电机、因此时间可能会有所不同。
    我们来探测相电压和相电流、以了解这个启动事件

    谢谢、此致

    Venkatadri S.