Other Parts Discussed in Thread: DRV8350
器件型号: DRV8350F
主题: DRV8350 中讨论的其他器件
您好;
我们面临着 DRV8350FSRTVR 高侧 Vgs 幅度的问题。
当 Vdrain = 25V 时、Vgs (Vg - Vphase) 的振幅为 10V、但从 Vdrain = 39V 开始、随着我们增大 Vdrain 电压、Vgs 振幅会逐渐降低至 7V。 (从 36V 开始下降)
VGS 高侧使用差分探头进行测量。
我们使用两个上部 MOS 并联 Qg = 2x90nC Qgd= 2x15nC
这是一种具有反电动势测量功能的无传感器配置。
以下是示波器捕获:


测量 VCP 和 15V DCDC 输出:


您是否知道 Vgs 幅度为何会下降?
谢谢
谢谢