This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8161:我正在评估 DRV8161、并对涓流电荷泵有一些问题:(数据表中未提供)

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1631955/drv8161-i-am-evaluating-the-drv8161-and-have-a-few-questions-about-the-trickle-charge-pump-which-is-not-provided-in-datasheet

器件型号: DRV8161

  1. 什么是 稳压器 涓流电荷泵的启动功能。? 将电荷转移到自举电容器、则会产生更高的 RMS 电流
  2. 当 VDRAIN>VTCP (10.6V) 时电荷泵是否停止开关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助我尽早分享答案、因为我们务必要在原理图中了解并应用此 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gireesh、

    感谢您问这个问题。 我需要咨询我们的设计团队。 我将跟进更新。

    此致、
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gireesh、

    TCP 开关频率为 2.5MHz
    当 Lowside 关闭时、TCP 始终处于切换状态。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Rajeev 更新开关频率、我仍然需要清楚 TCP 输出电压、从数据表中它更新为 9.5V 至 12V 之间、并以 VDRAIN 引脚为基准、其中 VDRAIN 引脚连接到电源、在我们的应用电源中电压从 12V 变为 28V、想要了解 VDRAIN 的 24V、电荷泵输出是否仍保持在 9.5V 至 12V 之间。? 通过停止 2.5MHz 开关(例如进入突发模式运行)。 一般情况下,如果电荷泵连续开关,那么 Vout 将为 2*VIN=48V,您能给我更新 TCP 的工作原理及其在 VDRAIN >12V 时的工作原理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gireesh、

    TCP 旨在保持该电压高于 Vdrain、以确保您具有导通 HS FET 所需的电压。 此器件中的 TCP 始终在 LS 关断时开关、并且内部有一个钳位用于吸收电流并将电压保持在阈值以下、而不会使 BST 充电。  

    我是否可以理解问题是什么?

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、TCP 有一个内部钳位、它不允许 TCP 输出电压超过 12V(阈值)、是这样的。? TCP 作为内部带飞跨电容器的正常电荷泵运行、从而泵送飞跨电容器以实现 VTCP=VDRAIN+12V。? 请确认相同内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gireesh、

    是的、这是正确的(根据 DS、TCP 在 9.5V 至 12V 之间)。

    此致、

    Akshay