This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315EVM:MCF8315EVM — 最大速度

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1633565/mcf8315evm-mcf8315evm---max-speed

器件型号: MCF8315EVM

我们正在尝试旋转 BLDC 电机-  

U65ML-024KS-5 具有以下规格:

Specification_U65ML-024KS-5.pdf 

  • 相电阻 1.6 Ω  
  • 相电感 0.40mH
  • 反电动势常量 21mV/Hz  
  • 最大转速 30k RPM  
  • 最大功率 20 W @ 24 伏  
  • 即 2 极电机

已附加调优文件  

https://drive.google.com/file/d/1tPfUTqTnMMBndxbXQQ5W_DtNbLGxDoM4/view?usp=sharing

启动良好、但问题是电机无法达到最大速度  

它卡在 510Hz 左右、无法达到最大速度  

I 将 ILIMIT 增加至 2.5A、总线电流限制为 1.875A  

驱动器会注册这些故障  

  • 微控制器故障
  • 速度环路饱和  
  • 电流环路饱和
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我无法下载或访问附件。
    您可以在此处复制 JSON 文件吗?
    显示速度环路饱和标志时、表示器件无法达到设定的速度基准。 这可能是由于直流母线电压或 ILIMIT 设置不足。
    设置了电流环路饱和标志后、适用相同的原因。 电机已达到施加电压和 BEMF 的最大速度、电流无法进一步增加。
    请尝试运行 SmartTune 以再次测量 R、L 和 KE。
    我将验证电机数据表并返回给您

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试增加 ILIMIT 和 BUS 限制没有结果  

    我尝试运行智能调优和 MPET、电机参数没有改变(KE 在 20mV/Hz 至 21mV/Hz 之间变化非常微小)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    看了电机数据表。
    使用 1 极对时、自由空气速度为 30kRPM、据此、电机可达到的最大速度为 500Hz。
    您是否尝试限制流量?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.