This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:什么是 Max PPS?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1633979/drv8462evm-what-is-the-max-pps

器件型号: DRV8462EVM

您好团队:

什么是 Max PPS 设置、这可以在此 EVM 的 GUI 上实现?

由于板载 MCU 规格、一些电机驱动器 EVM 的 PPS 有限。

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的科威特圣:

    在 DRV8462EVM 中、所有速度参数输入小工具均为 16 位宽、因此最大 可以输入的值为 65535。 如果客户需要超出此范围的更高步进速率、他们可以隔离 MSP430 连接接头跳线短路并为此 EVM 输入外部 STEP 脉冲。 谢谢你。

    此致、Murugavel