This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316-Q1:IQ 问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1630448/drv8316-q1-iq-issue

器件型号: DRV8316-Q1

您好的团队、

我们的客户正在测试 DRV8316R-Q1。

当电源直流/直流引脚 VM(工作 24V)关断时、静态电流接近 0uA。由于电源上的大电容、电源缓慢下降。 当静态电流降至 12V(12V 是恒定的)时、静态电流变为 59uA 并保持不变。
您能告诉我、为什么电流首先为 0uA、最终将上升到 59uA?

BR

Shelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    您能在今天提供反馈吗?  我认为该器件的问题通常不会及时得到支持。

    BR

    Shelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shelly、

    我‘m 不知道会发生什么。 我怀疑当  VM 由于电源电容而从 24V 缓慢衰减时、器件始终保持供电状态。 电压开始下降后、内部节点(例如 LDO 输出和偏置电容器)仍会充电、因此器件短暂地从 VM 汲取很少电流或没有电流。

    当这些内部节点放电时、器件需要再次从 VM 拉取电流以保持其偏置电路、因此当 VM 达到~12V 时、静态电流会增加到~μ A 59µA

    数据表中未定义 VM 缓慢下降时器件的行为、因此很难知道此处的预期行为。 不过、我不怀疑这种 VM 从 24V 降至 12V 的情况、只要不进行输出切换、就可能存在任何问题。

    当客户将 VM 从 24V 降至 12V 时、设备是否处于唤醒状态或睡眠模式? nFAULT 引脚的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    感谢您的支持。

    器件处于睡眠模式。 nFAULT 引脚未通电、MCU 不会在其上运行。

    BR

    Shelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    对此有何答复?

    BR

    Shelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shelly、

    您提到 nFAULT 未通电、nFAULT 上是否没有上拉电阻器?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    我们安装了上拉电阻器。 但是、当电机驱动器芯片的 VM 电源断电时、上拉电阻器的电源也会被移除、使上拉电阻器处于未通电状态。

    BR  

    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yara

     如果您能及时回复我,我将不胜感激,这个问题已经让我们很长时间感到困惑,它与我们的生产线测试有关,我们需要决定是否 应该更改我们的测试计划。Thx!

    BR

    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    数据表中未定义 VM 缓慢下降时器件的行为、因此很难知道此处的预期行为。 不过、我不怀疑这种 VM 从 24V 降至 12V 的情况、只要不进行输出切换、就可能存在任何问题。

    关于这一点、您能否确保 在  输出不进行切换的情况下、VM 从 24V 下降到 12V 不会导致任何问题? 由于项目是紧急项目、客户需要 TI 提供一个可靠的回复。 谢谢。

    BR

    Shelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yara

    您能否及时回复?我们必须紧急确认是否要调整我们的测试计划。

    BR

    Zhou