This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:Schaltfrequenz

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8874-Q1, DRV8243-Q1, DRV8143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1635167/drv8243-q1-schaltfrequenz

器件型号: DRV8243-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8143-Q1、DRV8874-Q1

Hallo、

在 dem Datenblatt von dem treiber “DRV8243-Q1"的“的 die maximale Schaltfrequenz 25 kHz angegeben。

kann man den treiber auch mit einer höheren Freenz ansteuern, z.B. 40 kHz? BZW。 Wie f ü verhält sich der treiber wenn man IHN mit 40 kHz betreibt?

Vielen Dank und Grüße ć

Sergej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergej:

    大多数情况下、由于内部电荷泵功能、DRV8243-Q1 将难以输出高于 25kHz 的 PWM 频率。 如果命令输出开关高于 25kHz、则 HS 或 LS FET 可能无法在 FET 应在某些开关周期内导通期间完全“断开“。  

    根据负载分布和预期最大电流、可使用 DRV8874-Q1 或 2 个 DRV8143-Q1 来驱动高于 25kHz 的 PWM 速度。

    此致、

    Joshua