This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:nHOME 引脚、在 DRV8452DDWR 中

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1635923/drv8452-nhome-pin-in-drv8452ddwr

器件型号: DRV8452

您好、T.I.团队、  

在 DRV8452DDWR 中、这些 引脚是一个 nHOME 引脚、它是一个开漏引脚。

如果不使用它,它可以保持未连接状态,或者仍然是通过电阻器(例如 10k )连接到 Vcc 的最佳做法  ? 谢谢

Maurice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maurice、

    它可以保持未连接状态 — 它是一个开漏输出。 如果 MCU 需要上拉电阻器的输出、则需要上拉电阻器、或者它也可以使用适当的限流电阻器驱动 LED。 谢谢你。

    此致、Murugavel