This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7167:DRV7167

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV7167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1635739/drv7167-drv7167

部件号: DRV7167

我们目前正在考虑将 DRV7167 用于电机驱动器。
是否有关于批量可用性的任何更新?
获取样片的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的提问! 如果您可以联系 TI 代表、他们将能够帮助您处理样片申请。 此外、可以与您的 TI 代表离线讨论、以实现发布到量产日期。 因为这是一个公开的形式,我们无法在这里讨论。 如果您不确定您的 TI 代表是谁、请告诉我。

    此致、

    Anthony Lodi