This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:请求 IMDS 提交和处理节点确认–DRV8251DDAR

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1636846/drv8251-request-for-imds-submission-and-process-node-confirmation-drv8251ddar

器件型号: DRV8251

您好:

我们已为其中一个工程选择了参考 DRV8251DDAR、因此我们需要为该器件提供 IMDS。 您能否将其提交到我们的 IMDS 帐户 (LID Technologies ID:103420)? 您是否还能确认参考 DRV8251DDAR 的工艺节点是否低于 90nm?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不熟悉 IMDS 编号。 您能否具体说明一下为什么需要此号码?

    DRV8251DDAR 位于~130nm 的工艺节点上。 这是一种针对 12 英寸晶圆和模拟电路进行优化的模拟电子工艺、在这种工艺中、纳米尺寸越小并不一定意味着它“更好“。   

    此致、

    David