This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV81080-Q1:nSCS 上拉电阻器 (5V)

Guru**** 2867950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1633346/drv81080-q1-nscs-pull-up-resistor-at-5v

器件型号: DRV81080-Q1

您好、

SLDS273A 数据表第 4 页的表 5-1 指示 nSCS 具有连接到 VDD 的上拉电阻器。
DRV81080 通过 VM、VM1 和 VM2 提供+24V(电源)、并通过 VDD 提供 3.3V 逻辑电压。

但是、我们观察到 nSCS 输出+5V(DRV 内部稳压器,通过上拉电阻器为几微安电流)。  
这是正常的、还是设备出现故障?
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    nSCS 引脚是低电平有效输入 引脚、具有一个连接至 VDD 的集成上拉电阻器。

    观察到的 SPI 通信是否存在任何问题?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、


    否、没有通信问题。

    组件运行良好。

    只有当电路板启动时、我们的 CPU(绝对最大额定值 4.0V)才会从 nSCS 短暂接收到该 5V 电压、然后再将引脚切换到推挽输出模式、并且电压返回到 0V 至 3.3V 之间
    我们添加了一个肖特基二极管、该二极管将 nSCS 拉回+3.3V(有时 I/O MOSFET 对相对较低的电压和电流也很敏感)。
    好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴听到设备运行良好。  

    是否有任何其他外设连接到 nSCS 线路?  

    肖特基二极管是否是此设计的可行解决方案?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    没有其他器件连接到 nSCS 线路。

    在我们的情况下、肖特基二极管是最简单的解决方案(已在电路板更新中实现)、会将线路电压最大值降低至 3.6V。

    我的问题是、替换 DRV 元件是否会更好、或者该观察结果(nSCS 拉至内部 DRV 稳压器)是否完全正常。

    好极了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否可以共享此事件的示波器捕获? 我想了解 nSCS 引脚“输出“5V 信号。 这是在选择器件时发生还是仅在启动条件下发生?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    很抱歉我的延迟回复,有其他功能检查在板...
    如前所述、我们的 CPU 由+3.3V(测量值为 3.252V)供电。 DRV 引脚 24 上的 VDD 电压与之相同(测量值为 3.249V)。 VM、VM1 和 VM2 引脚 20、9 和 16 上的 24V 电源(测量值为 23.99V)也存在。

    连接到 CPU 的/SCS 测量值为 4.977V。
    因此、我采用了最简单的方法:断开了 DRV81080 的/SCS 引脚连接。

    /SCS 现在悬空。 测量电压为 5.393V。
    DRV81080 似乎有一个上拉电阻连接到接近 5.4V 的内部电源、并且未连接到 VDD 输入。

    此原型没有用于保护/SCS 驱动器端口的二极管、仅供您参考。 经过一周的多次重新启动(3.3V I/O 通过 SCS 连接到 5V,每次几毫秒)后、输出出现故障、今早它无法接地、因此 CPU 需要更换。

    如果您的器件设计工程师确认了该观察结果、将此观察结果包含在文档中会有所帮助。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提请我们注意这一点。 我将联系设计团队确认这一点、并更新任何必要的文档。  

    此致、

    David