This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:关于 LP-MSPM0L1306 和 DRV8706S-Q1EVM

Guru**** 2862520 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8706S-Q1EVM, LP-MSPM0L1306, SYSCONFIG, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1636540/lp-mspm0l1306-regarding-lp-mspm0l1306-and-drv8706s-q1evm

器件型号: LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: DRV8706S-Q1EVMSysConfig、MSPM0L1306

【公司特定】IT 工单的内容:【公司】正在对 EZ Drive ECU 的新型功率级架构进行原型设计。 这些活动的目的是提高控制器的性能和可靠性、以便在北美的低压初级导线上驱动高功率解决方案。
 
最后、我说【目标机器】需要一个干净的开发环境才能继续进行下一次 GUI 启动、例如:全新安装、访问 Chrome 浏览器扩展、或者两者兼而有...
 
我使用 DRV8706S-Q1EVM(即目标外设)板载微控制器 (UC)、通过 TI 的离线 GUI 驱动了一个 BDCM。 现在、基于这一进展、我申请访问 TI 基于网络的 Chrome GUI 扩展、以将 CSS 云应用程序与 LaunchPad 的外部微控制器和目标 DRV8706S-Q1EVM 栅极驱动外设桥接。 否则,当使用 Mozilla Firefox 作为运行时环境时,似乎存在 GUI/绑定问题——破坏了 TI 的 GUI 功能。 当尝试在“硬件已连接“时切换'nSleep Pin'时、Firefox 中出现红色循环'x'错误、返回错误:“无法将数组值写入 bool 的非数组类型。“
 
路径 1(首选):  笔记本电脑> Chrome > TI CCS Cloud IDE(在线)> TI Cloud Agent Bridge(扩展)> TI Cloud Agent 应用(驱动程序)>基于网络的 GUI > LaunchPad (USB) 上的 XDS 硬件调试探针> LP-MSPM0L1306(外部控制器和 SPI 驱动器)> DRV8706S-Q1EVM(目标栅极驱动外设)> 4X N 沟道 MOSFET >有刷直流电机 (BDCM)
 
路径 2(仅调试/no-GUI,当前): 笔记本电脑> TI CCS IDE(离线)> LaunchPad (USB) 上的 XDS 硬件调试探针> LP-MSPM0L1306(外部控制器和 SPI 驱动器)> DRV8706S-Q1EVM(栅极驱动外设)> 4X N 沟道 MOSFET >有刷直流电机 (BDCM)
 
路径 3(绑定错误,今天): 笔记本电脑> Mozilla Firefox > TI CCS Cloud IDE(在线)> TI Cloud Agent Bridge(扩展)> LaunchPad (USB) 上的 XDS 硬件调试探针> LP-MSPM0L1306(外部控制器和 SPI 驱动器)> DRV8706S-Q1EVM(栅极驱动器外设)> 4X N 沟道 MOSFET >有刷直流电机 (BDCM)
 
我提交了一篇关于 Firefox 问题的 TI 电机驱动论坛帖子 — 大多数终端用户可能会毫无麻烦地使用 Chrome ... 人们普遍担心的是、此活动需要 Chrome 浏览器扩展、这据称违反了全球 IT 政策。 很遗憾、TI 不支持我个人的 macOS 11 笔记本电脑...
 
硬件列表
  • TI LaunchPad  LP-MSPM0L1306 (红色,外部微控制器和板载调试探针)  
  • TI 评估模块  DRV8706S-Q1EVM (绿色,针对用于电机驱动的栅极驱动外设)
  • CircuitSpecialists 的 CSI3010SW(台式电源)
  • 24V 德国 EZ 驱动齿轮电机(即电感测试负载)
  • 跳线
 
软件列表
  • Code Composer Studio IDE(离线 IDE)
  • Code Composer Studio Cloud(在线 IDE)
  • TI MSPM0 SDK(软件开发套件)
  • TI SysConfig(硬件 I/O 映射)
  • TI MSPM0L1306 和 DRV806S-Q1EVM Web-GUI
  • TI Cloud Agent Bridge(网络扩展,首选 Chrome)
  • TI Cloud Agent 应用程序(驱动程序工具)
  • TI Resource Explorer
  • TI 代理驱动程序工具(管理员相关的软件包)
  • DRV8706S-Q1 GUI(离线,仅使用内部 UC)
  • Altium(工作室查看者)
 
值得注意的是、TI 将这项工作部署为 简单的 评估执行... 但是、我花了太多时间尝试“变通办法“[公司【公司的】IT 策略!
 
请提供帮助!
 
此致、
数量
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如您所知、使用 CCS Cloud 依赖于 TI Cloud Agent、并且还依赖于浏览器扩展。 这适用于 Chrome 和 Firefox。 您的公司在 Chrome 上的此扩展程序似乎存在问题。 但 Firefox 不是一个问题? 同样关于 Firefox、这是我的主浏览器、我已在其中成功使用了 CCS Cloud IDE。

    否则、当使用 Mozilla Firefox 作为运行时环境时、似乎存在 GUI/绑定问题--与 TI 的 GUI 函数不同。 当尝试在“硬件已连接“时切换'nSleep Pin'时、Firefox 中出现红色循环“x"错误“错误、返回错误:“无法将数组值写入 bool 的非数组类型。“

    您能提供屏幕截图吗?

    [报价 userid=“694552" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1636540/lp-mspm0l1306-regarding-lp-mspm0l1306-and-drv8706s-q1evm ]我提交了一篇有关 Firefox 问题的 TI 电机驱动器论坛文章--大多数最终用户很可能会放心地使用 Chrome……

    您能否提供此帖子的链接?

    遗憾的是、TI 不支持我的个人 macOS 11 笔记本电脑...

    对于 CCS(离线)桌面版、您需要使用 CCS 12.8、因为这是支持 macOS 11 的最后一个版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ki--

    1.公司 禁用 Chrome 扩展,但允许 Firefox 扩展。

    2.错误“无法将数组值写入 bool 的非数组类型“的屏幕截图。 具有已连接/成像的硬件

    3.相关文章链接<LP-MSPM0L1306:关于采用 DRV8706S-Q1EVM 的 LP-MSPM0L1306 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛>

    4.感谢您指示 CCS 12.8(离线)适用于 macOS 11 适用性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“694552" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1636540/lp-mspm0l1306-regarding-lp-mspm0l1306-and-drv8706s-q1evm/6310009 公司 禁用 Chrome 扩展,但允许 Firefox 扩展。

    我明白了。 真有意思。 感谢您的澄清。

    [quote userid=“694552" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1636540/lp-mspm0l1306-regarding-lp-mspm0l1306-and-drv8706s-q1evm/6310009 错误“无法将数组值写入 bool 的非数组类型“的屏幕截图。 具有已连接/映像的硬件

    这是一个 GC 应用程序。 你从哪里得到它? 有链接吗?

    无论如何、我猜这个问题与应用程序有关、而不是特定于浏览器。 设备团队需要对此进行调查(我与工具团队一起)。 您提到的另一个主题是设备团队。

    [quote userid=“694552" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1636540/lp-mspm0l1306-regarding-lp-mspm0l1306-and-drv8706s-q1evm/6310009 相关文章链接<LP-MSPM0L1306:关于采用 DRV8706S-Q1EVM 的 LP-MSPM0L1306 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛>

    谢谢。 根据您的问题、您可以在本地独立运行应用(或在 CCS 内运行)。 你从哪里得到它?

    [quote userid=“694552" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1636540/lp-mspm0l1306-regarding-lp-mspm0l1306-and-drv8706s-q1evm/6310009 感谢您为 macOS 11 适用性提供 CCS 12.8(离线)

    您始终可以查看用户指南的“系统要求“部分以获取此信息:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_12.8.0/ccs_overview.html#macos

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSPM0L-DRV8706S-Q1EVM GUI 链接:  https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/MSPM0L-DRV8706S-Q1EVM-GUI/ver/0.1.0/

    (URL 取自 Resource Explorer > MSPM0 SDK > Examples > Development Tools > LP-MSPM0L1306 LaunchPad > Brushed Motor Control > drv8706s--Q1-EVM-GUI-firmware(注意:链接在 RTOS 选择之前显示在“此处“。)

    我  使用本地 CCS 20.5 对固件进行了映像。  但是、我没有 将 GUI 桥接 LP-MSPM0L1306 和 DRV8706S-Q1EVM(仅限调试工具)。 TI 是否希望在执行 GUI 之前修改固件应用程序源代码? 独立式 EVM (MSP430) 未经修改即可正常运行。 是否可以轻松为 MSPM0L 重定向离线 EVM GUI?

    也可以尝试对预构建的 GC GUI 使用此接入点: 搜索“mspm0l-drv87"·库“库的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid=“694552" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1636540/lp-mspm0l1306-regarding-lp-mspm0l1306-and-drv8706s-q1evm/6310181 MSPM0L-DRV8706S-Q1EVM GUI 链接:  https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/MSPM0L-DRV8706S-Q1EVM-GUI/ver/0.1.0/

    好的、它在库中。 您可以通过下载按钮下载应用程序以独立运行它:

    https://dev.ti.com/gallery/search/MSPM0L-DRV8706S-Q1EVM-GUI

    您需要同时下载应用程序和 GC 运行时(假设您以前从未安装过它)。 按下下载按钮后、请按照说明进行操作。

    所有内容正确安装后、您可以在浏览器之外独立运行该应用程序。

    我 已 使用本地 CCS 20.5 对固件进行了映像。  但是、我没有 将 GUI 桥接 LP-MSPM0L1306 和 DRV8706S-Q1EVM(仅限调试工具)。 TI 是否希望在执行 GUI 之前修改固件应用程序源代码? 独立式 EVM (MSP430) 未经修改即可正常运行。 是否可以轻松为 MSPM0L 重新安排离线 EVM GUI?

    这些问题超出了我的专业知识范围、另一个主题的器件专家会为您提供最可靠的答案。