This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10975:从 DRV10975 更改为 DRV10975Z

Guru**** 2867950 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV10975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1636646/drv10975-change-from-drv10975-to-drv10975z

部件号: DRV10975

尊敬的专家:

我的客户正在使用 DRV10975、目前想要切换到 DRV10975Z。 我是否可以直接在当前的 DRV10975 板上使用它? 我注意到 DRV10975Z 仅支持线性模式、不支持降压模式;客户尝试用正常工作的 DRV10975Z 电路板直接替换 DRV10975Z、但不确定是否存在任何风险。 是否必须更改硬件?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们在数据表中明确提到了这一点、即对睡眠模式器件的要求。 不支持降压模式、仅支持带有齐纳二极管的线性模式。

    降压功能是基于迟滞的转换器、需要一个电感器来支持外部负载。  

    谢谢、此致

    Venkatadri S.