This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:使用 drv8912 连接菊花链中的驱动器继电器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1633611/drv8912-q1-use-drv8912-to-driver-relay-in-daisy-chain

器件型号: DRV8912-Q1

您好:

我想用它来驱动印刷电路板继电器线圈 (NEC ex2 继电器、250mA)。 但它是一个电感负载。 我使用 drv8912 作为低侧驱动器、并使用高侧体二极管作为续流二极管、以便在关闭时吸收电感工程师的电感。 还可以吗?

我  在菊花链模式下使用一个 SPI 来驱动 16 个。 由于我不需要快速打开和关闭继电器、因此可以在一个 SPI 中驱动 16 个驱动器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想用它来驱动印刷电路板继电器线圈 (NEC ex2 继电器、<NEC 250mA)。 但它是一个电感负载。 我使用 drv8912 作为低侧驱动器、并使用高侧体二极管作为续流二极管、以便在关闭时吸收电感工程师的电感。 还可以吗?

    当能量低于 250mA 时、流经体二极管的能量应该可以正常工作、尤其是当每个继电器的输出超过 1 个时。

    并且我使用一个 SPI 在菊花链模式下驱动 16 个。 由于我不需要快速打开和关闭继电器、因此可以在一个 SPI 中驱动 16 个?

    是的、您可以使用 MCU 中的一个 SPI 模块以菊花链配置连接和通信所有 16 DRV8912-Q1 器件、这不应是问题。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    感谢您的反馈!

    1) 对于继电器驱动、通常只有 1~2 Ω 继电器同时关闭。 而电流将通过体二极管流向 VS。对于 VS 中使用的降压电容器、您有任何建议吗?

    2) 对于 16 个 SPI 菊花链、可使用的最大时钟频率是多少?

    3) 我不需要睡眠和故障检测功能。 为了节省 IO、我只使用了 10k 上拉电阻器连接至 3.3V。 我希望没有负面影响、只是确认一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、丽萍、

    1) 对于继电器驱动器、通常只有 1~2 继电器同时关闭。 电流将通过体二极管流向 VS。对于 VS 中使用的降压电容器、您有任何建议吗?

    我建议为这个问题创建一个单独的帖子,这样你就可以得到最好的建议。 通过创建专门针对降压转换器的新相关主题、您可以与负责该产品线的降压团队联系。

    对于 16 个 SPI 菊花链、可使用的最大时钟频率是多少?

    您应该能够在 5MHz 下运行时钟、但如果由于布线的电容或电阻延长引脚的上升或下降时间而导致该时序无法正常工作、则需要降低时钟频率。 此文档中提供了有关此器件菊花链的更多有用信息: 串行外设接口的菊花链实现(修订版 A)

    3) 我不需要睡眠和故障检测功能。 为了节省 IO、我只使用了 10k 上拉电阻器连接至 3.3V。 我希望没有负面影响、只需确认即可。

    这是正确的、上拉 nSLEEP 或将 nFAULT 保持上拉并且不会连接到 MCU I/O 引脚没有问题。

    此致。

    Joshua