器件型号:DRV3946-Q1EVM-DESIGN
尊敬的 TI 支持团队:
您能否就以下问题提供澄清?
在定制电路板上测试 DRV3946 接触器驱动器时、我遇到了 CHx_OFF_DIAG_STAT FAULT。 根据数据表、此故障由于关断状态诊断而发生:
在待机状态下、器件在 OUTx 至 GND 上置位电流阱 (IOLP_PD)、并将 OUTx 相对于 PVDD 的压降与内部基准进行比较。 该基准电平是可配置的。 如果检测到的压降超过基准(可能在 OUTx 节点开路或短接至 GND 时发生)、则会设置 CHx_OFF_DIAG_STAT 警告、指示继电器丢失控制。
使用的配置设置:
- CHx_OLP_DIS = 0x00→为输出通道启用关断状态诊断
- OLP_SEL = 0x06→关断状态诊断比较器阈值已配置
用例 1:
我将接触器连接到定制电路板、但没有将其打开。 最初、我观察了 CHx_OFF_DIAG_STAT FAULT。 发送清除命令后、故障被清除。
但是、在打开然后再次关闭接触器后、即使接触器保持正确连接到电路板、也会再次出现相同的故障。
您能解释一下为什么会发生这种行为吗?
用例 2:
我将一些接触器连接到定制电路板、同时使其他接触器保持未连接状态。 在不打开接触器的情况下、我最初观察到了 CHx_OFF_DIAG_STAT FAULT。
发送清除命令后:
- 连接接触器的通道清除故障。
- 未连接接触器的通道的故障仍然存在。
是否预计会出现这种行为? 请确认。