This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316D-Q1:绕过降压稳压器、通过外部方式为 AVDD 和 DVDD LDO 供电

Guru**** 2938350 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D-Q1, TPS1HTC30-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1637306/mcf8316d-q1-powering-avdd-and-dvdd-ldo-through-external-means-by-bypassing-buck-regulator

器件型号: MCF8316D-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS1HTC30-Q1

您好:

  我正在使用 MCF8316D-Q1 IC。 开关节点引脚电压 (SW_BK) 的绝对最大额定值为 6V。 当我们一次性运行多个 MCF8316D-Q1 IC 时、如果我们切断电源、由于电机存储的能量流回 IC、会观察到开关稳压器出现故障。 FB_BK 线路上提供外部 5V 电压是否可以接受? 是否会导致 MCF8316D-Q1 IC 的运行出现任何问题? 我想冒险这个选项。 请就此提供建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anirudh:

    您能解释一下有多少器件并联运行吗? 您的电路拓扑是什么?
    FB_BK 的绝对最大值为 6V。 我们可以从外部电路供电、但当 VM 关闭时、确保 FB_BK 也关闭。 电源序列应首先是 VM、然后是 FB_BK。
    我想知道降压输出为何损坏。 您能提供更多数据吗? VM 上的反向动能电压是多少? 您还能探测降压输出吗?
    您还可以与我共享 JSON 文件吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri、

    感谢您的答复、实际上、我使用四个 DRV10983Q1 IC 时发生了这种 情况、每个 IC 都通过 TPS1HTC30-Q1 开关供电。 有 七个 DRV10983Q1 IC 和 TPS1HTC30-Q1 对并联。 我们已根据测试用例命令开关切断 DRV IC 的电源、在禁用 AVS 的情况下、我们观察到当电机滑行时、VCC 线路上存在 48V 电压峰值。 根据数据表、VCC 的绝对最大值为 45V。 我认为这会损坏开关稳压器。

    在另一种情况下、当 DRV10983Q1 IC 的电源切断时、I2C 线路从外部上拉至 3.3V。 我认为这样做也会损坏开关稳压器。

    降压稳压器损坏时、它会输出 1.6VRMS、而不是 5V。

    感谢您提供有关上电序列以及为  MCF8316D-Q1 IC 从外部为 FB_BK 供电的信息。

    很遗憾、我无法共享 JSON 文件。